结果:找到"POE 以太网供电 网络供电 电源管理",相关内容1000条
  • 内电层电源网络的问题
  • 各位老师,我现在是处于学习阶段,有一个我问题困扰我好久了。最近在抄一块射频电路板,但是原来那块板子的PCB图是Gerber文件解析出来的,好多东西我都看不明白。用的是四层板,我内层一个地层,另一个做电源层。1.我的问题就是电源网络的走线要比信号线粗一些,在布线的时候两个5V的电源网络流经的电阻电容之间的连线是不是也都按照电源线的线宽去布(只看网络名称是否和电源有关,还是说根据电流实际流过的器件去设置线宽。)。2.在第一个问题的基础上,如果所有流经的器件都要按照电源线宽去布线,那么电阻电容的连线的时候是否也把这些电阻电容都打孔到内电层去连线?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB布线 发帖人:可乐雪碧 发帖时间:2023-09-27 11:52:00
  • 两轮车充电桩解决方案:高效保护充电安全
  • 随着城市化进程的加快、人们生活水平的提高和节能环保理念的普及,越来越多的人选择了电动车作为代步工具,而两轮电动车的出行半径较短,需要频繁充电,因此在城市中设置两轮车充电桩就非常有必要了。城市中的充电桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。两轮车充电桩解决方案上海航芯的两轮车充电桩解决方案以ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。ACM32F403主频高达180MHz,带两路CAN接口,可与BMS通信,读取电池相关信息,带四路高速QSPI接口,实现与NFC模块的高效通信...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU BMS 充 物联 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-06-15 11:24:00
  • 有什么好的POE延长器方案吗?
  • 求推荐一个POE延长器方案,一个POE供电的输入网口,一个POE取电的输出网口,无需额外电源,然后接上这个设备信号能延长至少两百米。在网上找了一圈,要么是一分二交换机,要么是额外DC供电的。感谢各位。
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: POE 发帖人:celeron 发帖时间:2023-05-07 20:50:00
  • ECP2459:用于WIFI模块单片机MCU供电方案,60V耐压DC-DC降压BUCK电路原理图
  • ECP2459是一款电流模式DC-DC异步降压转换器。内置MOSFET可以提高大功率转换效率,最高可实现1A以内的峰值输出电流,带载3W以内。内置补偿电路,提供稳定的环路补偿。电流模式在宽电压输入的条件下拥有优秀的动态响应和系统稳定性。实测带载3.3V,500MA,峰值电流1A,输出稳定没有掉电流情况,防止模块单片机MCU重启或死机,SOT23-6小封装兼容MP2459,实用性强。输入50V,输出5V恒压原理图:输入50V,输出3.3V恒压原理图:PCBA细节:PCB布局对电路实现稳定工作非常重要,以下建议供参考:1)开关电流路径尽量短,输入电容、高边MOSFET和外部开关二极管形成的环路区...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 MCU DC-DC BUCK ECP2459 发帖人:远翔芯片 发帖时间:2021-10-23 00:05:00
  • 可用太阳能供电5伏特低压差电压调制集成电路CN2628
  • 张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,成立于2019年,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等,所有产品均由国内外的晶圆代工厂、封装厂和测试公司完成。公司鼎承:“以人为本、质量、诚信至上、合作共赢”的经营理念,以的设备,的技术和科学的管理向用户提供优质的产品、竭诚的服务。如有需要请联系:赵先生概述:CN2628是一款可用太阳能供电的低噪声线性电压调制集成电路,采用固定5.0V输出电压,大输出达1安培,在5.5...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 阳能 压调制 集成 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-16 15:34:00
  • IP175DLF以太网控制芯片IC+
  • IP175D集成了一个6端口开关控制器,SSRAM和5个10/100以太网收发器。每个收发器都符合IEEE802.3,IEEE802.3u和IEEE802.3x规范。DSP方法用于设计采用0.16um技术的收发器。它们具有很高的抗噪能力和强大的性能。IP175D在存储和转发模式下运行。IP175D对于不同的应用具有很多丰富的功能,包括路由器应用,防火墙,IEEE802.1Q,IGMP监听,基于策略的QoS。它提供了强大的QoS功能,包括流量策略,流量表和灵活的队列调度(WRR/WFQ/SP)。在虚拟LAN中,IP175D支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q标记VLAN(最多16个VL...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-03 15:40:00
  • 惠海H6205低成本低功耗POE交换机分离器降压恒压IC
  • 概述:H6205是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的控制器,内置100V-17A的高压mos,最高输入电压可高达80V。H6205同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。H6205采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。H6205内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H6205具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。特点:输入电压:7-80V可调输...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: POEIC 动车车充IC 48V60V72V降压恒压芯片 发帖人:惠海半导体 发帖时间:2020-07-13 11:05:00
  • BC35_G通信模块供电
  • BC35_G无线通信模块供不上电,之前是通过STM32L431RCT6来给芯片供电,之后芯片发热严重发现芯片短路于是拆了芯片,单独给BC35_G模块供电,发现灯不亮,模块电压也不合适只有0.6V,求大佬帮忙解决一下!谢谢!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:Joab 发帖时间:2020-06-04 11:24:00
  • OC5860欧创芯0.5A,60V降压恒压兼容MP2456
  • 概述OC5860是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5860在5.5-60V宽输入电源范围内实现0.5A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5860采用PWM电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。OC5860集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。OC5860采用SOT23-6封装,且外围元器件少。特点0.5A的峰值输出电流0.9Ω的内部功率MOSFET可采用大输出电容启动低ESR陶瓷电容输出稳定效率高达90%固定1MHz频率热关断逐周期过流保护宽输入电压范围:5.5~60V采用SOT23-6封装应用应用场合:电表分布式电源系统电池充电器...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MP2456 辅助 DCDC芯片 发帖人:芯海创新 发帖时间:2019-11-21 11:47:00
  • 物联网产品开发承接,以太网,WIFI,GPRS等网络产品开发均可
  • 本人从事工业互联网,工业IoT,物联网相关行业4-5年,有丰富的网络产品开发经验(其他的项目也可以考虑,比如CAN,485,MODBUS等工业产品均有经验)。有与相关的软硬件产品可以找我!扫码加微信咨询:
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 物联 WiFi GRPS POE 发帖人:贵就是好 发帖时间:2017-08-02 00:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: